This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:支持频率稳压器的 SN74AXC8T245 缓冲器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1639227/sn74axc8t245-sn74axc8t245-buffer-supporting-frequency-reg

器件型号: SN74AXC8T245

尊敬的团队:

我们 在 3.3V 至 1.8V 电平转换的设计中使用 SN74AXC8T245、以下是我们提出的问题:

  1. 请验证是否存在 SN74AXC8T245 缓冲器能够支持 108MHz 是什么?
  2. 如果是、此频率的最大额定容性负载 (108MHz) 是多少、应使用什么公式来计算预期上升时间?“  

此致、

Esakki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esakki、

    1) 我们没有在所有电压条件下的最大频率。 但是、我们可以使用以下公式来得到估算值:1/ECG (tpd)

    由于从 3.3V -> 1.8V 的最大传播延迟(以 4ns 为单位)、我们可以估算最大数据速率为 250Mbps(或 125MHz)

    2) 第 6 节显示了我们用于捕获传播延迟的测试电路。 它表示我们使用了 15pF 负载电容器。  

    如何计算输出上升时间和下降时间、请参阅以下常见问题解答:  

    【常见问题解答】逻辑器件的输出转换速率是多少?

    此致、

    Josh