Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AXC8T245
尊敬的团队:
我们 在 3.3V 至 1.8V 电平转换的设计中使用 SN74AXC8T245、以下是我们提出的问题:
- 请验证是否存在 SN74AXC8T245 缓冲器能够支持 108MHz 是什么?
- 如果是、此频率的最大额定容性负载 (108MHz) 是多少、应使用什么公式来计算预期上升时间?“
此致、
Esakki。