This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107B:CD40107B @ 15V 电源和@5V VDS 电压的输出驱动

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40107B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1640383/cd40107b-output-driving-of-cd40107b-15v-supply-and-5v-vds-voltage

器件型号: CD40107B

我使用的是 CD40107B IC、电源电压为+15V、我希望从 IC 汲取 25mA 电流 、开漏端子电压为 5V 电平。

对于我的应用、请指导我必须考虑哪些电流数据、具体详见下表@ 5V 或@15V。

根据数据表显示的输出灌电流规格为两个不同的值。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以黄色标记的线适用。 最高温度是多少? 在最坏的情况下 (125°C)、您可以在 VOL  = 0.5V 时消耗 38mA 的电流