This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:需要帮助对 LSF0101 电平转换器进行仿真

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1634547/lsf0101-need-help-in-simulating-lsf0101-level-shifter

器件型号: LSF0101

我需要在电平转换器 ibis 文件中选择哪种型号? 我在 ADS 中只看到宜必思文件上的一个终端。  

也希望在使用 SPICE 模型进行仿真时提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supreeth:

    该常见问题解答应该有助于解决这个问题:  【常见问题解答】我应该选择哪个 IBIS 模型来仿真自动双向转换器 (LSF、TXB、TXS)? 

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Jack Guan,谢谢你。 但当我尝试将 LSF0101 的 ibis 模型导入 ADS 中的 ibis 组件时、我看不到另一篇文章中提到的模型。  ...  

    您能告诉我我是否有具体的方法来导入此 ibis 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supreeth:

    可以使用通用元件、然后在导入 IBIS 模型后、相应的引脚排列应自动填充:

    建议将串联开关启用为“打开“、以模拟该器件作为另一个开关行为:

    由于 LSF 型转换器由无源 FET 组成、因此应根据输出信号转换到的电压来选择 IO 模型。 例如、如果需要 1.8V 至 3.3V 仿真、则应使用 LSF0101_IO_33_S 来观察 3.3V 输出行为。 如果输出侧电压为 1.8V、则可以使用 LSF0101_IO_18_S 模型来观察 1.8V 输出行为。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、

    感谢您的答复。 导入到 ADS 通用 IBIS 组件后、我看不到您在我的 ibis 文件中提到的模型。 我使用的是我在这里得到的那一个-  

    (https://www.ti.com/product/LSF0101#design-tools-simulation ) 、在“设计和仿真“下。 我应该用别的东西吗? 为了供参考、我附上了我在下面看到的型号以供您参考。  

                        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supreeth:

    我来跟进一下这一个问题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supreeth、

    请在“型号“选项卡下进行检查。

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在“Model"选项“选项卡下也没有看到您提到的串联开关切换。 我使用的是 ADS 2025 Update 2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supreeth:

    我正在使用 2023 年 ADS 设置。 您是否看到任何可供选择的_S 文件? 如果您单独打开 lsf0101.ibs 文件、则 S 文件应该可见:  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 IBIS 模型开发工作室中看到模型、但不能在将其导入 ADS 时看到。 奇怪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supreeth:

    您是使用通用组件还是其他组件导入? 是否有其他计算机/台式机可供评估? 我还建议使用 https://www.ti.com/tool/LSF-EVM 进行原型设计 、从而在系统设置中更准确地表示器件。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、是否可以设置一个电话来解决此问题。 ADS AE 要求我们与供应商联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Supreeth:

    请联系您当地的现场 TI 代表、我们可以在那里进行协调。

    此致、

    插孔