This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74FCT245:CD74FCT245:SPICE 模型位置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, CD74FCT245, CY74FCT245T, CD74FCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1641268/cd74fct245-cd74fct245-spice-model-location

器件型号: CD74FCT245
主题中讨论的其他器件: CY74FCT245T、PSPICE-FOR-TI、 CD74FCT541

您好:

我在使用 CD74FCT245 时遇到了一些问题、我想知道是否存在以下任何问题:

  1. 是否有 SPICE 模型?
  2. 关于 CD74FCT245 的内部电路、是否还有其他信息? 例如 BiCMOS 架构以及任何其他内部电路? TI 产品页面上未提供其他信息。
  3. 我们的挤奶剂和商用型号都在失效,但挤奶剂的寿命更长。 我假设我们遇到的时间很短、陶瓷在挤奶规格上允许更长的使用寿命?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1.不,没有这个零件的 SPICE 模型。

    2.虽然我不能提供关于架构的任何信息,但您可以使用  cy74fct245t 的这个逻辑图。 此器件应相同。

    3.您可以在此处按封装搜索不同器件的时基故障率:

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    感谢您的快速答复。

    是否有合适的存储库来搜索这些类似的可用模型? 我无法 在 PSPICE-FOR-TI 中找到 cy74fct245t、但想知道是否有其他替代方案。

    对于 BiCMOS 架构、您能否确认 BJT 是互补的还是两个 NPN 的? 或者、如果您能提供任何其他信息、请告知我。 因为我们将尽力在晶体管级仿真电路。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于这种老旧的器件、我们没有 IBIS 模型。 我认为  cy74fct245t Ibis 模型可能是最接近的模型: https://www.ti.com/lit/zip/sccm001

    我会研究这一点,但坦率地说,这部分是如此的老,大多数的文件是过时的。 CD 前缀指示该器件是由 TI 收购的、而不是由设计的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我相信我找到了一个解决方案、并希望在我的团队前进之前与您确认。

    我为 CD74FCT541 找到了一个 SPICE 模型、它是一个八进制 BiCMOS 缓冲器(而不是八路 BiCMOS 收发器 CD74FCT245)。 由于 SPICE 模型仅由一个单独的 BiCMOS 缓冲器组成、因此我应该能够从 CD74FCT245 中重新创建逻辑图。

     如果您同意我的评估、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这是一个很好的解决方案! 器件的输入行为应相同。