This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:规格问题和替代建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642939/sn74lvc1g125-spec-questions-and-alternative-recommendation

器件型号: SN74LVC1G125
《主题》中讨论的其他器件: SN74LVC1G99、SN74LVC1G17

尊敬的专家:

客户使用了 SN74LVC1G125DCKR、并有一些问题。 为了延迟上电/使能时序、他们  在使能引脚上实施了 RC 延迟。 由于这是标准 CMOS 器件、当输入电压在未定义区域中低于 VIH 时、缓冲器状态变为不确定、可能会意外切换。 其 RC 延迟可长达 1 秒
  1. 您是否看到与此应用程序相关的任何风险?
    1.1 数据表指定最大 Δ t/Δ v 为 20ns/V您能解释一下这个要求吗? 它是否也适用于使能引脚?
  2. 是否有任何 TI 引脚 2 替代产品在使能引脚上采用施密特触发器?

SN74LVC1G125_sch.png

SN74LVC1G125_delay timing.png

 

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、Δt Ω Δv Ω 限值适用于所有输入。 超过它会导致器件损坏。

    2.没有 P2P 替换;最近的是 SN74LVC1G99。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“96787“ url=“~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1642939/sn74lvc1g125-spec-questions-and-alternative-recommendation/6335056 Δt Ω Δv Ω 限值适用于所有输入。 超过此值会损坏设备。

    它是否包含/OE、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    该限制适用于所有输入。 /OE 是输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens、Ian:

    我想澄清这一发言

    超过它会损坏设备

    这是否意味着压摆率过快或过慢会导致损坏? 最大、最小和互惠这两个术语对我们来说相当令人困惑。  

    BR、

    Allan