This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74-Q1:功能表条件 6

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1644931/sn74hcs74-q1-function-table-condition-6

器件型号: SN74HCS74-Q1

您好:

我对函数表中的条件 6 有疑问、但确实表明输出将是之前的状态。

由于该 SN74HCS74QPWRQ1 IC 有 2 个通道、因此两个通道的 Q'显示了不同的行为。

每个通道上同时传输条件。

对于通道 1 处的情况、pre':h;cl':h;CLK:l;D:x -->Q' :h 和 Q:l
对于通道 2 处的条件、pre:h;clr:h;CLK:l;D:x -->> q':l 和 q:h

为什么会这样? 为什么通道 2 在与通道 1 相同条件下具有不同的输出。
它们在内部是如何定义的?  


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触发器是一个存储器位。 先前状态是存储器。

    上电后、未定义存储器的状态。 您必须使用 witrh /PRE 或/CLR 或通过写入来初始化它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。
    但是、对于在新鲜上电期间 2 个通道上同时出现的相同条件 6、为什么通道 1 (Q':H) 和通道 2 (Q':L) 的输出不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是随机的。 可能存在细微的制造差异、使一个或另一个州更有可能发生、但不能保证。