This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:使用 LSF0102-Q1 的 UART 通信问题–BLE_TX 到 MCU_RXD 转换不起作用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646408/lsf0102-q1-issue-with-uart-communication-using-lsf0102-q1-ble_tx-to-mcu_rxd-translation-not-working

器件型号: LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0202

TI 团队大家好、

我目前使用 LSF0102-Q1 作为 5V 微控制器与 3.3V TI BLE 无线 MCU (CC2745) 之间进行 UART 通信的电平转换器、如随附的原理图所示。

image.png

我面临以下问题:

  • 在从微控制器传输到 BLE IC 期间、UART 通信正常工作。 我们能够观察到 MCU_TXD 和 BLE_RX 的脉冲、并且 BLE IC 正在正确接收数据。
  • 然而、在从 BLE IC 传输到微控制器期间、UART 通信不工作。 我们能够在 BLE_TX 观察到脉冲、但在 MCU_RXD 上未观察到脉冲。 相反、MCU_RXD 会保持在大约 3.5V 的恒定电压、而预计电压会变为 5V。

我们随附了原理图供您参考。

您能否就此问题为我提供指导、告诉我原理图中是否缺少任何内容、或者是否有关于使用 LSF0102-Q1 实现 UART 的任何特定设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishal、

    原理图中 B 侧输出端缺少外部上拉电阻。 如果这不可行、还有一种更适合此应用的 TXU0202。

    此致、

    插孔