Other Parts Discussed in Thread: TXU0304
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1645915/txs0108e-internal-pull-ups-info
器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304
你好!
我正在分析 TXS0108ERGY、以用于需要从 5V 到 366V 电平调整的项目。 我在数据表中看到、该器件在所有线路中都具有内部上拉电阻器、这些上拉电阻器连接到各自的电源电平、我对该特性有一些疑问。 是否建议使用该电阻器来设置需要特定值的信号(例如其他器件的使能引脚)的默认状态? 例如、如果正在驱动一个需要上拉电阻的复位信号、是否可以针对时间受限的应用使用这个内部上拉电阻器而不是放置一个外部上拉电阻器?
以及... 如果我放置了一个外部上拉电阻器、则应将等效电阻器视为外部电阻器和内部电阻器之间的并联电阻器、具体取决于信号是驱动高电平还是低电平(如数据表的第 7.3.5 节所示、指示 RpuA 和 Rpub 根据信号是高电平还是低电平而变化)。
以及 2. 如果我需要在信号中放置一个外部下拉电阻器、该怎么办? 该器件是否可以处理这种情况、或者我是否需要另外一个不带内部上拉电阻的电平转换器来处理默认的下拉引脚?
谢谢!!