This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:内部上拉信息

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1645915/txs0108e-internal-pull-ups-info

器件型号: TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXU0304

你好!

我正在分析 TXS0108ERGY、以用于需要从 5V 到 366V 电平调整的项目。 我在数据表中看到、该器件在所有线路中都具有内部上拉电阻器、这些上拉电阻器连接到各自的电源电平、我对该特性有一些疑问。 是否建议使用该电阻器来设置需要特定值的信号(例如其他器件的使能引脚)的默认状态? 例如、如果正在驱动一个需要上拉电阻的复位信号、是否可以针对时间受限的应用使用这个内部上拉电阻器而不是放置一个外部上拉电阻器?

以及... 如果我放置了一个外部上拉电阻器、则应将等效电阻器视为外部电阻器和内部电阻器之间的并联电阻器、具体取决于信号是驱动高电平还是低电平(如数据表的第 7.3.5 节所示、指示 RpuA 和 Rpub 根据信号是高电平还是低电平而变化)。

 

以及 2. 如果我需要在信号中放置一个外部下拉电阻器、该怎么办? 该器件是否可以处理这种情况、或者我是否需要另外一个不带内部上拉电阻的电平转换器来处理默认的下拉引脚?

 

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OE 为低电平时、内部上拉电阻器断开。 但当 OE 为高电平时、上拉电阻可用作上拉电阻。

    TXS 不能与下拉电阻器一起使用。

    什么样的信号? 方向? 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    感谢您的查询。 Clemens 的评论是适用的,请帮助提供更多关于使用案例的信息,以帮助缩小建议范围。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿! 非常感谢您的回答。 在这种情况下、该器件用于将 CAN 总线 IC 中的 5V 信号转换为 3V、因此这些信号可双向以 500kbps 的频率工作。 目前、处理上拉电阻似乎可以正常工作、但我想知道是否可以将此器件与其他可能需要在某些行或任何内容中进行下拉的器件一起使用。 现在似乎对我很清楚,谢谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些与 CAN 相关的信号是双向的? 典型收发器的 TXD/RXD/STB 信号或典型控制器的 SPI 信号可使用 TXU0304 进行处理。