This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT04:SN74AHCT04PWR 器件标识验证

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646949/sn74ahct04-sn74ahct04pwr-part-marking-verification

器件型号: SN74AHCT04

您好:

我需要确定我们的某些 TI 芯片上的器件标识是否为正品器件。  我认为“正品“的 TI 芯片始终带有“TI 和德州仪器 (TI) 标识“。

目前、我们正在通过飞跨探头测试一个组件、并且有一个故障器件的顶部标记完全不同、并且在文本中具有“TI“。

附加图像:

IMG_1344 — 通过测试

IMG_1347 — 测试失败  

这两款芯片都是 TI 原厂正品器件吗?

IMG_1344.jpeg

 

70907462-0955-4e7d-b04c-4814e31b76a7.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrell:

    器件标识可能因不同的封测工厂而异。 从这些图片中、我可以验证“HB04“是有效的标记。 但是、除非您有货件标签、否则不能进行更多的调查。  

    您是否掌握了有关故障的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关组件的 Digi-Key 标签位于上方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrell:

    这些器件如何发生故障?  

    部件是原装的、因此下一步是尝试对实际问题进行故障排除。