This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:使用 TXB0106-Q1 作为电平转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1647881/txb0106-q1-use-of-txb0106-q1-as-level-shifter

器件型号: TXB0106-Q1

您好:

我在编写本文档是为了确保我计划将 TXB0106-Q1 用作 5.0->3.3V 电平转换器能够正常工作。 我打算使用我们使用 5.0V 逻辑的硬件驱动程序来驱动需要 6 个 3.3V 控制信号的衰减器、随附基本图:

image.png

我的担心是、由于 5V 信号是驱动器(而不是 3.3V)、因此会出现问题。

无开关速度要求、但该应用需要低杂散和 6 个逻辑信号、因此我选择了该器件。 器件不会将任何信号发送回控制源。

 

谢谢、

Kyle Oliveira

系统工程师

是德科技

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    TXB0106-Q1 是双向信号、可在同一通道中将信号从 3V3 逻辑上升到 5V 和反向 (5V 至 3V3)。 支持您所需的用例、请根据需要提供原理图以进行进一步检查。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    非常感谢你的回答,我总是喜欢得到确认之前做一些新的(对我)喜欢这个.

    此致、

    Kyle