This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204YZPR YZP‑封装指示点方向不匹配与数据表规格

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1648277/lsf0204-lsf0204yzpr-yzp-package-indicator-dot-orientation-mismatch-vs-datasheet-specification

部件号: LSF0204

我们在 设计中使用的是 LSF0204YZPR 器件。 根据数据表、YZP 封装指示点的位置与 A3 位置对应。 但是、我们收到并组装在电路板上的组件显示了不同的方向。

如图 A 中所示、封装指示点位于位置 D1。 此解释基于以下假设:位于 IC 背面的引脚‑1 参考标记对应于封装栅格中的坐标 A1。 使用此背面标识作为参考原点 (A1)、封装顶部的可见指示点呈现出正对面、与 D1 对齐、而不是数据表中指定的 A3 对齐。 基于这种理解、该器件已安装在电路板上、如图 B 所示

YZP‑封装指示点位置是否有任何未记录在数据表修订历史记录中的变化?
 
‑数据表定义的方向与接收到的元件上的物理标识不匹配。 请确认方向正确 、并建议正确的 IC 安装方法。  
image_a.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚名称和引脚编号不同。 引线式和 QFN 器件具有一维引脚编号、但 BGA 器件使用的是二维引脚编号、可以很容易与数据 I/O 引脚名称相混淆。

    另请注意、数据表中的封装轮廓(第 22 页)显示了顶部的索引区域和底部的焊球;索引区域为引脚编号 A3/引脚名称 A1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokesh:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    插孔