This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067-Q1:ESD 等级

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067-Q1, ESD441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1646467/cd74hc4067-q1-esd-ratings

器件型号: CD74HC4067-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD441

您好的团队、

与其他逻辑器件相比、ESD 等级似乎较低。 我知道为什么吗? 通常、ESD 等级是几千伏。

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    -猎人  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这些是正确的 ESD 等级。

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hunter-San,

    我可以知道为什么它很低吗? 客户应该格外小心、像在输入引脚上添加 ESD 吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke-san:

    根据客户应用的不同、如果客户担心更高电压的 ESD 事件、ESD 二极管将会很有用、这是此数据表上所有器件都能够通过的级别。

    如果这是客户的关键规格、您能否通过电子邮件在内部联系?

    -猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hunter-San,

    是否建议使用任何 ESD 保护二极管来保护 CD74HC4067-Q1 的输入引脚以进行电压为+/–4000V 的 ESD 测试?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamamoto:

    是否需要 IEC61000-4-2 4kV 接触放电? 或者您要寻找的标准是什么?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan-San:

    您是否需要 IEC61000-4-2 4kV 接触放电?

    是的、我认为可能是这样。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shunsuke、  

    我们所有的 TVS 二极管都具有高于 4kV 的接触放电 ESD 保护。 此应用中的问题在于 I/O 引脚的绝对最大额定值非常接近其建议工作电压、这使得 ESD VRWM 及其钳位电压之间的窗口非常窄。

    我最好的建议是 ESD441。 我仍然认为这不适合此应用的 tvs 二极管、但它是我们在 5.5V VRWM 下钳位电压最低的器件。

    此致、

    Bryan