Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74AVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74LVC1T45
Thread 中讨论的其他器件: SN74AVC1T45
如所附的原理图所示、源自 FPGA 的 3 线 SPI 信号为 3.3V、指定为 A 侧。这些信号需要向接口侧(指定为 B 侧)进行电平转换、其中接口电压可以是 3.3V 或 1.8V。
这种 3 线 SPI 接口对输出驱动能力有严格的要求、因为它将驱动相对较长的电缆来连接显示器。 因此、TXB 或 TXS 双向系列器件不适用。 所需的 SPI 时钟速率为 20MHz。
SPI_CLK 和 SPI_CS 信号是单向的、始终从 A 侧传输到 B 侧、因此可以轻松地将 DIR 引脚拉至高电平。 但是、SPI_IO0_3.3 信号是双向的、需要通过 DIR 引脚进行控制:高电平将方向配置为 A 到 B、而低电平将方向配置为 B 到 A
问题:
- 为该应用选择 SN74LVC1T45 是否存在任何问题? 其开关延迟是否足以支持 20MHz 运行?
- 关于 SN74AVC1T45 呢? 它似乎具有更高的额定速度。 这会是更好的选择吗?
感谢您的专业建议和帮助。