This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:不确定如何将 TI 电平转换器输出使能引脚接地

Guru**** 2917840 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1651226/txb0106-q1-unsure-of-how-to-tie-ti-level-shifter-output-enable-pin-to-ground

器件型号: TXB0106-Q1

大家好、我正在将 TXB0106-Q1 器件作为电平转换器设计到我的系统中、因此无法确定如何将 OE 引脚接地。 数据表中包含以下内容:

 “为确保在上电或断电期间均处于高阻抗状态、应将 OE 通过一个下拉电阻器接至 GND;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。“

 我不确定如何选择电阻值、也不确定是否需要禁用输出? 这适用于电流非常低的 TTL 逻辑电平转换应用。 随附的原理图:image.png

请建议我应使用什么来选择 OE 引脚下拉电阻器、如果有任何原因、我可以将此引脚连接至+3.3V 或 GND。

 

谢谢

 

Kyle Oliveira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    如果客户希望在上电/断电期间使器件处于禁用状态、则需要数据表中关于 OE 引脚的下拉建议。 如果客户在此期间不关心 IO 的状态、则可以直接将 OE 偏置到 VCCA 而不担心。

    此致、

    插孔