This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:MIPI RFFE 的电平转换器

Guru**** 2926580 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, TXB0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1652471/lsf0108-q1-level-translator-for-mipi-rffe

器件型号: LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0604

尊敬的团队:

如随附快照所示、我需要将 MIPI RFFE 信号电平从 AMD Gen3 RFSoC PL HP Bank 主接口(1.8V 逻辑电平)转换为 3.3V 逻辑电平。 3.3V 兼容从板将通过长度约为 2.5m 的电缆进行连接。

由于设计必须通过电平转换器支持 52MHz 的最大 MIPI RFFE 数据速率、因此我为设计选择了 LSF0108-Q1 (LSF0108QWRKSRQ1)。

您能否帮助确认此电平转换器是否适合我的应用? 如果没有、您能否推荐更适合此应用的替代电平转换器器件?

谢谢你。

此致、

Ajmal Rashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajmal:

    我们将对此进行研究、并尽快答复您。

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajmal:

    对于此应用、LSF0108-Q1 不适合通过约 2.5m 电缆传输 52MHz MIPI RFFE 信号、因为它是无源开关型转换器、3.3V 上升沿在很大程度上取决于上拉电阻器和总线/电缆总电容。

     

    我会推荐的更好的选择是 TXB0604。 TXB0604 是缓冲自动双向电压电平转换器/线路转接驱动器、更适合高速推挽 CMOS 接口和长线缆应用。 它在 A 侧支持 1.8V 逻辑、在 B 侧支持 3.3V 逻辑、与 LSF0108-Q1 相比、其数据速率功能可为 52MHz RFFE 接口提供更好的裕度。

    这里有一些重要的设计检查:

    • TXB0604 仅支持推挽 CMOS 转换。 请确认 MIPI RFFE 数据线为推挽/ tri 状态半双工、而不是开漏。
    • LSF0108-Q1 原理图中显示的外部上拉电阻器不应与 TXB0604 配合使用。
    • 请确认总电缆电容。 TXB0604 应保持在指定的容性负载限制范围内、2.5m 电缆可能接近或超过此值、具体取决于电缆类型。
    • 建议将串联端接用于 TXB0604 输出、以提高信号完整性并匹配电缆阻抗。 例如、如果电缆靠近 50Ω、则可以在 30Ω 周围使用串联电阻作为起点、但这应通过实际电缆和电路板布局进行验证

    此致

    Brian