器件型号: SN74AHCT541
我很高兴能在新设计中使用 SN74AHCT541RKSR、但我意识到最新的数据表不包含 VQFN 封装的引脚排列或封装尺寸规格。
我希望能够从 Digikey 下载 KiCAD 符号、足迹和步进模型、但在这种情况下、我甚至无法 100%自信地制作自己的模型、除非我愿意订购一个扔掉的板并开始探测引脚。 这似乎有点不必要!
您能否发布此器件的资产、或者至少确认引脚分配?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: SN74AHCT541
我很高兴能在新设计中使用 SN74AHCT541RKSR、但我意识到最新的数据表不包含 VQFN 封装的引脚排列或封装尺寸规格。
我希望能够从 Digikey 下载 KiCAD 符号、足迹和步进模型、但在这种情况下、我甚至无法 100%自信地制作自己的模型、除非我愿意订购一个扔掉的板并开始探测引脚。 这似乎有点不必要!
您能否发布此器件的资产、或者至少确认引脚分配?
尊敬的 Pete:
由于某种原因、数据表中链接错误。
谢谢你,阿尔贝! 由此我可以构建一个占用空间。
值得注意的是、引脚 1 位于末端时、该器件不遵循常规惯例。 是的、8 通道缓冲器的两侧都有 A/B 引脚、这一点非常方便、但在不对引脚排列进行说明的情况下、任何人都会猜到这是一个惊喜。
我看到您在 TI 工作。 我可以要求谁准备您的“官方“封装和符号、请将此器件的资产上传到 Ultra Librarian/Digikey 以及其余的? 为了使用零件、不必花两个小时在 EDA CAD 中转录制图符号、这是很难夸大的。 TI 以拥有出色的 EDA 资产而著称、这也是我喜欢您产品的原因之一。 这一切都是关于消除摩擦!