This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:数据表中不包含 VQFN 封装的空间

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1648762/sn74ahct541-datasheet-does-not-contain-footprint-for-vqfn-package

器件型号: SN74AHCT541

我很高兴能在新设计中使用 SN74AHCT541RKSR、但我意识到最新的数据表不包含 VQFN 封装的引脚排列或封装尺寸规格。

我希望能够从 Digikey 下载 KiCAD 符号、足迹和步进模型、但在这种情况下、我甚至无法 100%自信地制作自己的模型、除非我愿意订购一个扔掉的板并开始探测引脚。 这似乎有点不必要!

您能否发布此器件的资产、或者至少确认引脚分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    请参阅链接:https://www.ti.com/lit/ml/qfnd312b/qfnd312b.pdf?ts http=1773266209979&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    由于某种原因、数据表中链接错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,阿尔贝! 由此我可以构建一个占用空间。

    值得注意的是、引脚 1 位于末端时、该器件不遵循常规惯例。 是的、8 通道缓冲器的两侧都有 A/B 引脚、这一点非常方便、但在不对引脚排列进行说明的情况下、任何人都会猜到这是一个惊喜。

    我看到您在 TI 工作。 我可以要求谁准备您的“官方“封装和符号、请将此器件的资产上传到 Ultra Librarian/Digikey 以及其余的? 为了使用零件、不必花两个小时在 EDA CAD 中转录制图符号、这是很难夸大的。 TI 以拥有出色的 EDA 资产而著称、这也是我喜欢您产品的原因之一。 这一切都是关于消除摩擦!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否快速确认 VQFN 的引脚排列与 TSSOP 的引脚排列相同?

    我问的原因是,它似乎很奇怪,你会整齐地排列在左侧的 A 引脚,然后开始行的 Y 引脚在右下角:

    我本以为 Y 行在引脚 12-19 上、而不是 11-18 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    它将与 TSSOP 采用相同的布局。 引脚 10 GND、引脚 20 Vcc。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清,阿尔贝!

    我仍然很好奇:是否存在技术限制、无法将 OE2 移至引脚 11? 还是只是决定保持 TSSOP 引脚排列表比具有左/右对称性更重要?

    如果我在这部分工作,那会驱动我疯狂!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:  

    我们通常保持引脚编号匹配、以防止在引脚排列表和用法上产生任何混淆。