This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT244:SN74ACT244N 的现代替代产品

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125, SN74ACT244, SN74LVC1G125, LM361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1650393/sn74act244-modern-replacement-for-sn74act244n

器件型号: SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125、SN74LVC2G125 LM361

您好:

我正在重新设计使用 SN74ACT244N 的 PCB。  为此、我寻找了一种可替换施密特触发输入以及三态和 24mA LED 输出(用于驱动 (min)) 的现代方法。  我们每个元素使用 1 个缓冲区来使用每个 OE。  因此,如果有一个 2 元素,每个元素 1 位,则更好(可与 OE'互换)。

我来到您这里、因为我可以找到的解决方案是 7.8mA 输出、不能用于当前的应用。  我可以使用 SN74ACT244PWR、这是最初的方法、但 SNx4ACT244 的数据表不指定为施密特触发输入、而 SNx4LS24x 和 SNx4S24x 数据表指定了施密特触发输入。  因此、我无法确定 SN74ACT244 是否具有输入要求。  此外、如果有低计数缓冲器、这将非常适合 20 引脚封装。

 

提前感谢、

 

Jonathan Alicea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号的电压是 5V 还是 3.3V?

    您需要多大的迟滞?

    LED 只有两种状态;为什么需要三态输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、  

    感谢您的回复!  输入将为 5V。  由于传统 PCB 的设计人员在一段时间前就退休了、因此还没有提供多少迟滞、而且文档也不多。  我知道它会从 SN74*123 中清除一个 ninput。  只有一个输出会进入 LED(是的,两种状态)、但是另一个输出会进入 PCB 之外(我没有实际的接收器件)。  也许我可以使用一个缓冲器或 LED、使用一个缓冲器作为输出、但如果单个 IC 可以做到、效果会更好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74xxx123 可输出不需要清洗的快速信号。

    什么是输入信号? 实际会发生什么数据和使能组合、所需的输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xxx123 从 LM361Mx/NOPB 比较器接收数据。  但是、由于几乎没有关于传统设计的文档、我的任务是使用相同的原理图、通过更新的器件来创建至少持续十年的新 PCB。  我知道、刚才提到的 LM361Mx/NOPB “不适用于新设计“、但找到合适的替代方案一直是一项挑战。  然而、根据主题、根据 74xxx123 信号速度、我可以继续使用非施密特触发缓冲器 IC。  再次强调、我仍然想知道为什么 SN74LS244DWR 数据表应该包含迟滞符号、而 SN74ACT244PWR 不应该包含迟滞符号。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果'123 是 CMOS IC、则会输出 5V 信号、而且您不需要具有 TTL 兼容输入的缓冲器。 使用 SN74LVC2G125 或 2× SN74LVC1G125。

    LM361 具有差分输出;可以将其替换为普通比较器及其后面的一些反相门。 但没有原理图、我们无法帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    感谢您提供的信息!  我之前看的 是 SN74LVC2G125、即 您提到的 2×SN74LVC1G125、您只是保证这是最好的选择。  LM361 我在另一个主题中讨论了它、我有一些替代方案可以提出来。

    非常感谢您的支持!

    Jonathan Alicea