Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125, SN74ACT244, SN74LVC1G125, LM361
器件型号: SN74ACT244
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125、SN74LVC2G125 、 LM361
您好:
我正在重新设计使用 SN74ACT244N 的 PCB。 为此、我寻找了一种可替换施密特触发输入以及三态和 24mA LED 输出(用于驱动 (min)) 的现代方法。 我们每个元素使用 1 个缓冲区来使用每个 OE。 因此,如果有一个 2 元素,每个元素 1 位,则更好(可与 OE'互换)。
我来到您这里、因为我可以找到的解决方案是 7.8mA 输出、不能用于当前的应用。 我可以使用 SN74ACT244PWR、这是最初的方法、但 SNx4ACT244 的数据表不指定为施密特触发输入、而 SNx4LS24x 和 SNx4S24x 数据表指定了施密特触发输入。 因此、我无法确定 SN74ACT244 是否具有输入要求。 此外、如果有低计数缓冲器、这将非常适合 20 引脚封装。
提前感谢、
Jonathan Alicea