This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:原理图审阅请求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16373, TPLD801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1651708/sn74lvc1g373-schematic-review-request

器件型号: SN74LVC1G373
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC16373TPLD801

请帮助您私下查看锁存器原理图以及 NMOS。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    未附加任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一封私人邮件中发送了它。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在 DM 中进行响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、 我 有新问题。 您能否再次检查您的 PM? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答。 由于您的设计无法满足器件的 VIH、因此此应用无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否有任何 VIH 范围为 1V 至 1.7V 的锁存器? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型标准约为.7*VIH VCC (min)。 您需要一个 VIH (min) 为 1V 的锁存器。 这意味着您需要~1.4V 的工作 VCC。 我们拥有的唯一符合该标准的锁存器是 SN74AUC16373、但仍需要在 1.4V VCC 下运行。 如果您需要以更高的 VCC 运行、我们拥有的最佳选择是 TPLD801。 这是一个具有可选低压输入的可编程器件。

    您可以在 VCC = 3V 的条件下运行此器件、并满足 VIH 要求。