Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16373, TPLD801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74LVC1G373
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC16373、 TPLD801
请帮助您私下查看锁存器原理图以及 NMOS。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16373, TPLD801
器件型号: SN74LVC1G373
Thread 中讨论的其他器件: SN74AUC16373、 TPLD801
请帮助您私下查看锁存器原理图以及 NMOS。 谢谢。
Ian Graham、 我 有新问题。 您能否再次检查您的 PM? 谢谢。
Ian Graham、 是否有任何 VIH 范围为 1V 至 1.7V 的锁存器?
典型标准约为.7*VIH VCC (min)。 您需要一个 VIH (min) 为 1V 的锁存器。 这意味着您需要~1.4V 的工作 VCC。 我们拥有的唯一符合该标准的锁存器是 SN74AUC16373、但仍需要在 1.4V VCC 下运行。 如果您需要以更高的 VCC 运行、我们拥有的最佳选择是 TPLD801。 这是一个具有可选低压输入的可编程器件。

您可以在 VCC = 3V 的条件下运行此器件、并满足 VIH 要求。