This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:在上电前驱动 UART I/O

Guru**** 2952360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1657382/txs0102-uart-i-o-driving-before-power-up

器件型号: TXS0102

尊敬的专家:

我们想向客户询问这个问题 、使用适用于 UART 应用的 TXS0102DCTR、VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V:

在我的电路板上存在一个在电平转换器 (VCCA/VCCB) 上电之前可以驱动 UART I/O 的条件。

您能告诉我这个操作条件是否可以接受吗? 在为 VCCA/VCCB 供电之前驱动 I/O 是否会对器件或信号完整性产生任何影响? 这种情况下是否存在反向供电、闩锁、泄漏或意外行为的风险?

在这一阶段、高层次的解释将非常有帮助、因为我需要快速的响应。 如果您可以提供任何指导或指向相关的应用手册或数据表部分、我可以进一步调查。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    该器件支持局部断电模式 (IOFF)、在这种模式下、当 VCCA 或 VCCB 断电时、IO 端口将置于高阻态 — 这种用例是可以接受的,下面的 E.C 表提供了此期间的泄漏规格:  

    此致、

    插孔