请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TXS0102
尊敬的专家:
我们想向客户询问这个问题 、使用适用于 UART 应用的 TXS0102DCTR、VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V:
在我的电路板上存在一个在电平转换器 (VCCA/VCCB) 上电之前可以驱动 UART I/O 的条件。
您能告诉我这个操作条件是否可以接受吗? 在为 VCCA/VCCB 供电之前驱动 I/O 是否会对器件或信号完整性产生任何影响? 这种情况下是否存在反向供电、闩锁、泄漏或意外行为的风险?
在这一阶段、高层次的解释将非常有帮助、因为我需要快速的响应。 如果您可以提供任何指导或指向相关的应用手册或数据表部分、我可以进一步调查。
此致、
阿奇·A·