This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如果我们没有在 OE 线路上提供下拉电阻会发生什么情况?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1659918/txs0108e-what-happen-if-we-did-not-provide-pull-down-on-oe-line

器件型号: TXS0108E

你(们)好  

我在一个电路板上使用 TXS0108ERGYR 来进行电平转换、其中 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 3.3V。

OE 引脚仅在 VCCA 上具有 10K 电阻的上拉电阻。

 

image.png

启动断电的过程、请让我知道 A 和 B IO 引脚上会发生什么情况。 它们会在 A 侧和 B 侧将其驱动为低电平吗?

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    请帮助说明启动断电的含义。 VCCA 和 VCCB 是否被驱动至 0V? 或 OE? 为了确保 IO 上的禁用状态、OE 应驱动至 GND。  



    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电压将下拉至零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 通常、两侧的所有 I/O 引脚都由内部上拉电阻器上拉。 当器件通过 OE 断电或禁用时、内部上拉电阻器断开连接、并且所有 I/O 引脚均为 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们有下图所示的以下条件:

    当我们启动主机中的关断时、只有 AUX_3V3 在 1.8V 和 3.3V 关闭时启动。 但是我们观察到、当 VCCB = 0.8V 时、B 侧的唤醒为 1.3V。  

    根据数据表、OE 引脚为 GNDED 时、因为 1.8V 不可用所有 I/O 引脚均处于高阻态、因此 PCIE_WAKE 应处于 3.3V 但处于 1.3V。 您能提供这背后的理由吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    我们已收到您的查询、并将 按收集的顺序在此处更新。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    在此期间、能否在同一捕获上提供 OE 信号、VCCA、VCCB 和 PCIE_WAKE 状态的示波器截图? 方框图中是否有任何未实现的外部下拉电阻?



    此致、

    插孔