This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:数据表修订间隔期间的重大器件行为变化伪装成不存在问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1659577/cd4051b-significant-device-behavioural-change-masquerading-as-a-non-issue-between-datasheet-revisions

器件型号: CD4051B

您好、

TI 产品的参数未另行通知(对我们来说)、正在发生大规模的生产质量溢出事件。

行业标准做法是、PCN 宣布与现有性能水平存在细微偏差、不会使更新的零件与以前的产品不兼容;该变更级别已被视为先前零件的 EOL 事件和修订零件的新零件号。

自 2017 年起、所涉及的零部件已在我们允许的制造商系列(3 家供应商)中。 Vil 的不可解释的变化(详情如下)是导致我们质量问题的原因。 直到最近才检测到它、因为我们的特定驱动水平在几乎所有情况下(包括生产测试夹具)仍然正常工作。 在极端负载情况下、我们会得到少量意外故障、这会导致进行此分析(新器件的 ViL<=800mV、对于早期产品、<=4V @ Vcc=15V;驱动电平~ 950mV 正常、检测到故障~1V1)。

我们不是军事制造商,因此在加载之前,不进行样片验证每个器件批次的数据表参数 — 我怀疑有 (m) 任何电子组装操作仍然会执行此操作。

我们可能不是您因这种极其糟糕的行为而受害的唯一客户。

为了帮助抑制其他潜在失效、您能否列出经历类似芯片收缩并最终导致参数变化的任何其他 TI 器件。

详细信息:

2023 年、TI 将长期运行的 CD405xB 器件从修订版更改为 I 至 J。它看起来像一个芯片收缩、运行发生了显著变化、即(将 SCHS0471I 与 SCHS0471K 进行比较):

a) 更改了静态 IDD。
  TSSOP — 显著从 5 μ A 增加到 60uA   (最大值)25C 5V、典型值从 40nA 增加到 17uA)。
  注 1: 更改实际上发生在 P6 上。
  其他封装–仅显著增加了 IDD (@20V 典型值 25°C、从 80nA 增加到 18uA)。
  注 1: 更改实际上在 P11 上。

b) TSSOP — 增加了典型关断通道泄漏值,x40。  
  注 1: 在 p7 上实际发生了变化。
  其他封装–无变化 (p12)  

c) TSSOP — 增加了最大导通通道漏电流,x2.7。  
  注 1: 在 p7 上实际发生了变化。
  其他封装–无变化 (p12)  

d) TSSOP — 将 Vil 电平从 CMOS 耐受性更改为 Vcc、以固定<800mV。
  在 p8 上进行了更改。
  这不是一个“更新“、而是一个新设备;
  
仅这一点就导致器件 与 长时间运行的生产电路中的一些同时驱动电路不兼容。 它不再与早期的 CD4051 或当前生产的 OnSemi & ST 等效产品兼容。
  其他封装–无变化 (P14)  

e) TSSOP — 增加了最大输入电流 x10。  
  注 1: 在 p8 上实际更改
  其他封装–无变化 (P13)  

f) 规定的典型时序变化、工业输出关断
  TSSOP - P9;任何最大时序值均无变化
  其他封装–任何最大计时值(典型值,15V 至 90ns)均无变化 (P14)  

G) 更新了 ESD 等级
  除 TSSOP 外的所有封装、没有变化。
  TSSOP — 注释 1

h) 更新了典型特性
  注 1: 在 p16 上实际更改;丢失 5 倍通道电阻图

 

注 1: 这不是“更新“、而是降级到更差的过程。

 

Rev L 整合了数据表双言、说明表格是在多个封装之间整合的。 这会将 Rev.J TSSOP 参数的显著下降移至所有器件 (上述 a-h)。
这不是整合或“更新“、而是新设备。

此时、TI 应具有采用非 TSSOP 封装的 EOLed CD405x 器件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    作为 PostScript、我通过 Google (PCN20230906004.1.pdfe2e.ti.com/.../PCN20230906004.1.pdf) 找到了与此更改相关的 PCN。

    我没有直接收到订单或从制造工厂收到订单的记录 — 如前所述,在 2023 年之前、由于 OnSemi 是主要供应商、因此我们可能没有使用大量 TI 库存。

    在第 2 页上、您的质量团队表示对组织、适合或职能没有预期的影响。

    您可能希望回顾团队对“无“一词的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的反馈、我们在 2025 年针对这些器件提供了更多的 PCN。
    请参阅下面随附的内容。

     e2e.ti.com/.../PCN-20250304001.1-NON-NDA-SDP.pdf

    这样做是为了解决一些问题 、比如您 在第一个 PCN 中提到的问题。  

    使用您现有的 CD4051B 器件、这些器件是否满足您的设计需求或者您是否有权变措施?
    我们可以提供一些最新 PCN 的样片、供您验证并查看它是否能解决您的问题。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

     

    感谢您更新的 PCN。

     

    它并不能解决我的问题、TI 似乎不知道它们导致的变化。

    我之所以提到 NXP/Nexima、OnSemi 和 TI 器件、是因为这组供应商自 20 世纪 60 年代就开始营业、并以严格的质量体系为后盾、而这些体系是由于早期制造问题和这种类型的行为而创建的。 这种虚假的器件更改示例绝不应该避开严格的系统。 我可能已经指定了一个未知的中国供应商部件和一页数据表。

     

    如我原始文章中所述、300mm 裸片型号 与原始 CD4051 不同。

    • 它具有 TTL 逻辑低有效电平<=800mV。
    • 原始器件的逻辑低有效电平为典型的 CMOS、符合 VCC 标准、因此<=4000mV @ 15V。

    使用 CD4051 的长时间生产运行的同期电路不一定能够满足<800mV Vil 限制。

    TI 具有完整的其他多路复用器、其 ViL=800mV 和此芯片缩减结果所属的各种 Vmax 额定值。

     

    PCN 20250304001.1 是指数据表的修订版本 N。

    我的原始帖子使用了版本 O、ViL 更改仍在列出。

    我刚刚在 Datasheets.org 上找到了 N 的一个版本 — Vil 与修订版 O 相同

       除此之外、在 TI 网站上搜索 SCH047N 或其他文档的特定版本没有用非常烦人:
        https://www.ti.com/sitesearch/en-us/docs/universalsearch.tsp?langPref=en-US&nr=0&searchTerm=SCH047N#q=SCH047N

    PCN 鉴定表未提及 ViL。

    PCN 20250304001.1 不能解决我的问题。

    PCN 20250304001.1 中的电气比较表类似更大数据集的摘录。

    如果可用、PCN 试验或正在进行的生产数据中的 ViL 特性将有助于我们量化产品中潜在现场故障的风险、并将非常感激、例如:

    • Vil_Typ 随 Vcc 变化的情况、固定温度(以确定 ViL 与温度的趋势)。
    • Vil_Typ 随温度变化的情况、固定 Vcc(用于确定 Vil 与温度的趋势)。
    • 大量生产批次的实际每器件 VIL 直方图(用于衡量我们的实际产品裕度)
    • TI 在 Vil_max 上的器件裕度相对于 800mV 数据表规格(来测量我们的实际产品裕度)

     

    原始电子邮件的最终请求仍处于打开状态。

    请提供还会导致数据表参数更改的所有其他裸片缩减产品的列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    新裸片型号的目标是更新设计、同时保持与旧裸片相同的运行能力。  
    显然、对于此情况、它被严重漏掉、然后大部分时间都是使用另一个 PCN 来修复的。  

    无法从外部获取较旧的数据表版本、至少不能在 TI.com 中获取。  
    像您提到的其他网站可能有它,但只有内部我们可以拉较旧的修订版。  

    我已经在内部进行了检查、似乎有关 ViL 特性的唯一信息 就是数据表中显示的信息。  

    由于裸片缩减倡议的目标是更新裸片、同时保持相同的工作特性、因此 数据表之间不应有任何变化。 这里的情况是一种异常。  
    如果规格有任何变化、可在数据表的修订部分中找到。  

    我方面提出这样一份清单是不可行的。   

    现在、我建议根据当前数据表中提供的信息操作器件。
    我知道这并不理想、它们的运行方式应该和以前一样、但遗憾的是、使用此器件的情况并非如此。  

    另一种选择是为逻辑引脚使用电压转换器、但我不知道您这边是否可行。  

    谢谢、

    NIR