This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:SN74AVC2T45输出摆动

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45, SN74LVC2G17, SN74AXC2T45, SN74AUP2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066994/sn74avc2t45-sn74avc2t45-output-oscillation

部件号:SN74AVC2T45
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G17SN74AXC2T45SN74AUP2G17

您好,

  客户将 SN74AVC2T45设计为第二个来源,原理图如下所示。 但是,我们发现引脚2的输出摆动为1.8Vcc。 另一侧为3.3Vcc。  

  即使是在3.3V 侧改变输入信号转换率,1.8V 侧仍有振荡。 请检查问题所在吗?  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表将 Δt Ω/Δv Ω 限制指定为5 ns/V 该信号较慢。

    SN74AXC2T45可承受10 ns/V (如果只有一个输入正在切换,则可承受100 ns/V)。 但对于较慢的信号,您需要一个具有施密特触发器输入的设备,例如 SN74LVC2G17或 SN74AUP2G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

      由于该项目已成为 MP,因此无法更改布局。  NXP_74AVC2T45DP 没有这种摆动。 我们是否有解决方案? 或者,您能否解释为什么在雪橇速度缓慢的情况下会出现摆动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?

    NXP 的74AVC2T45具有相同的5 ns/V 限值。 不能保证不会出现同样的问题。

    如果主板不能更换,那么最简单的解决方案可能是添加正反馈以获得滞后,即在输入和输出之间切换电阻10 kΩ。 (这要求1.8 V 电源可以下沉约150 µA。)