请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC2T45 线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G17, SN74AXC2T45, SN74AUP2G17
您好,
客户将 SN74AVC2T45设计为第二个来源,原理图如下所示。 但是,我们发现引脚2的输出摆动为1.8Vcc。 另一侧为3.3Vcc。
即使是在3.3V 侧改变输入信号转换率,1.8V 侧仍有振荡。 请检查问题所在吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户将 SN74AVC2T45设计为第二个来源,原理图如下所示。 但是,我们发现引脚2的输出摆动为1.8Vcc。 另一侧为3.3Vcc。
即使是在3.3V 侧改变输入信号转换率,1.8V 侧仍有振荡。 请检查问题所在吗?


NXP 的74AVC2T45具有相同的5 ns/V 限值。 不能保证不会出现同样的问题。
如果主板不能更换,那么最简单的解决方案可能是添加正反馈以获得滞后,即在输入和输出之间切换电阻10 kΩ。 (这要求1.8 V 电源可以下沉约150 µA。)