This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:调节5V 至3.3V,我看到振铃

Guru**** 2502275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066400/sn74lvc2g34-regulating-5v-to-3-3v-and-i-see-ringing

部件号:SN74LVC2G34
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G17

我使用  SN74LVC2G34 调节编码器信号,从5V 降至3.3V。  但在转换过程中,我看到了394纳秒的3.3V 输出振铃。 下面是两幅相同信号的图像,一幅只是放大了一点。  我检查了这个论坛,这个链接和编码器信号没有接近160MHz 频率的常见问题:

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742805/faq-what-is-the-maximum-data-rate-or-operating-frequency-for-a-logic-gate-or-buffer

我想删除此振铃。  有什么建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    您是否能够发送电路图,以便我们可以获得更多有关您设计的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于输入边缘速度慢而超出 Δt Ω/Δv Ω 限制引起的;请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备? 如果是这种情况,请使用施密特触发器缓冲区,如 SN74LVC2G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点尴尬,因为芯片工作正常,但我的范围对我来说是:(  我帖子中的图像来自我的 Rigol。   虽然我不想这么做 ,但我只想看一下 Tektronix 示波器... 下面是相同读数的 Tektronix 图像。   青色为5V 输入,黄色为3.3V 输出。   没有铃声…   我喜欢 Rigol 因为大屏幕,但 Tektronix 的速度要快得多... 无论如何,很抱歉耽误了人们的时间