Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74LVC2G17
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G17
我使用 SN74LVC2G34 调节编码器信号,从5V 降至3.3V。 但在转换过程中,我看到了394纳秒的3.3V 输出振铃。 下面是两幅相同信号的图像,一幅只是放大了一点。 我检查了这个论坛,这个链接和编码器信号没有接近160MHz 频率的常见问题:
我想删除此振铃。 有什么建议?
谢谢!


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74LVC2G17
我使用 SN74LVC2G34 调节编码器信号,从5V 降至3.3V。 但在转换过程中,我看到了394纳秒的3.3V 输出振铃。 下面是两幅相同信号的图像,一幅只是放大了一点。 我检查了这个论坛,这个链接和编码器信号没有接近160MHz 频率的常见问题:
我想删除此振铃。 有什么建议?
谢谢!


这可能是由于输入边缘速度慢而超出 Δt Ω/Δv Ω 限制引起的;请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备? 如果是这种情况,请使用施密特触发器缓冲区,如 SN74LVC2G17。
这有点尴尬,因为芯片工作正常,但我的范围对我来说是:( 我帖子中的图像来自我的 Rigol。 虽然我不想这么做 ,但我只想看一下 Tektronix 示波器... 下面是相同读数的 Tektronix 图像。 青色为5V 输入,黄色为3.3V 输出。 没有铃声… 我喜欢 Rigol 因为大屏幕,但 Tektronix 的速度要快得多... 无论如何,很抱歉耽误了人们的时间