This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34在输出时未提供正确的低状态

Guru**** 2813705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1066181/sn74lv1t34-sn74lv1t34-not-providing-proper-low-state-at-output

部件号:SN74LV1T34
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位专家:

我使用 SN74LV1T34DBVRG4将我的一个5V UART 与3V3微控制器连接。 我能够成功地将信号从控制器传输到5V 设备,但我无法使用 SN74LV1T34DBVRG4接收来自5V 设备的任何数据。

我检查了波形,似乎 SN74LV1T34DBVRG4输出在低状态下不会降至0V,而只是降至~2.3V。 我已在下面附上输入和输出波形的图像。

测试条件:

输入电压电平= 5V

VCC = 3V3

UART 波特率= 9600

示波器波形通道:

CH1 = 3V3输出信号
CH2 = 5V 输入信号

由于5V 信号来自主板外部的源,我还尝试添加1k,4.7K 和10k 下拉以及向上拉输入,以使其在引脚浮动时保持已知状态。

请告诉我如何解决这个问题。 如果您需要更多信息,请告诉我。

此致,

米哈


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示示意图。

    这看起来像是其他设备在提高线路性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    感谢您的及时回复。 请找到此消息所附原理图的屏幕截图。

    如果您需要更多详细信息,请告诉我。

    此致,

    米哈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜引脚17驱动器过高,或者其它一些设备连接到 RXD1信号。