This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT244:有关 qual 数据的问题

Guru**** 2794215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069367/sn74ahct244-question-about-qual-data

部件号:SN74AHCT244
“线程:测试”中讨论的其它部件

部件号 SN74AHCT244MDWREP

问题3,4,5,6是指我拥有的一个 qual 文档,但我可以在此处上载。也许联系我,我可以向您获取 qual 文档。

 1.是否执行了 c-SAM

执行延期起诉协议的情况

3.在 RH 测试1000小时期间,设备是通电还是未通电?

4.整个1000秒的零件是否通电或开/关配置文件设置?

5.对于操作寿命静态测试,在本测试部分中它看起来是通电的,这是正确的

6.在发送的 qual 报告中,它就像 TI 一样,通过与 ACT240DW 相似的方式来限定 AHCT244DW。 我被问及 AHCT244DW 是如何通过与 ACT240DW 类似的方式来实现的。 TI 可以通过与 ACT240DW 类似的方式退出的理由是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    我会研究这个问题,并与你再次进行探讨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,蒂姆,

    您可以共享您拥有的 qual 文档吗? 如果你不想在这里发布,你可以直接给我发电子邮件--我是埃米尔(在) TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    我从我们的质量团队那里得到的答案:

    1.是否执行了 c-SAM

    执行延期起诉协议的情况

    不知“DPA”是什么意思。

    3.在 RH 测试1000小时期间,设备是通电还是未通电?

    未通电。

    4.整个1000秒的零件是否通电或开/关配置文件设置?

    不适用(未通电)。

    5.对于操作寿命静态测试,在本测试部分中它看起来是通电的,这是正确的

    是的,它已经通电了。

    6.在发送的 qual 报告中,它就像 TI 一样,通过与 ACT240DW 相似的方式来限定 AHCT244DW。 我被问及 AHCT244DW 是如何通过与 ACT240DW 类似的方式来实现的。 TI 可以通过与 ACT240DW 类似的方式退出的理由是什么

    这两种器件均采用相同的技术制造,且芯片尺寸相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216259" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069367/sn74ahct244-question-abus-qual-data/3967356#3967356]2. 是否执行了 DPA [/报价]

     DPA 是对航空,商业,军事和政府应用中的电子组件和材料使用进行的破坏性物理分析。 如果你不熟悉保护区,我猜答案是否定的

    您能否仔细检查并回答问题2的“是”或“否”? 如果是,我们可以得到一个报告编号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师可能只是不熟悉首字母缩略词。 我会问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的答案是“不”——我们只是在向我们提交故障时对设备进行物理拆卸。 这不是我们常规资格的一部分。