“线程:测试”中讨论的其它部件
部件号 SN74AHCT244MDWREP
问题3,4,5,6是指我拥有的一个 qual 文档,但我可以在此处上载。也许联系我,我可以向您获取 qual 文档。
1.是否执行了 c-SAM
执行延期起诉协议的情况
3.在 RH 测试1000小时期间,设备是通电还是未通电?
4.整个1000秒的零件是否通电或开/关配置文件设置?
5.对于操作寿命静态测试,在本测试部分中它看起来是通电的,这是正确的
6.在发送的 qual 报告中,它就像 TI 一样,通过与 ACT240DW 相似的方式来限定 AHCT244DW。 我被问及 AHCT244DW 是如何通过与 ACT240DW 类似的方式来实现的。 TI 可以通过与 ACT240DW 类似的方式退出的理由是什么