This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:最低频率

Guru**** 2929860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070982/cd74hc4046a-minimum-frequency

部件号:CD74HC4046A

大家好,团队

我们的客户希望了解 CD74HC4046AM 的最低频率范围,以及此设备是否支持高信号范围:890Hz,低信号范围:730 Hz。

我查看了数据表,发现规格表上没有最小值。  

除此之外,客户还请求使用规格 为100–420 Hz 的类似设备

感谢你的帮助。

此致,

马文·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    该数据表显示了使用 0.1uF 电容器和11Mohm 电阻器时的工作频率可低至约4 Hz:

    我使用 R1 = 11Mohm 或2.2Mohm 突出显示了100 Hz 的工作频率。

    更大的电容器也可用于从更小的电阻值获得更低的范围。 例如,1uF 电容器可以与22kohm 电阻器一起使用,以获得大约100 Hz 的电阻。

    由于正时方法使用恒定电流源,电容器值不受限制——这不会导致负载问题。 不要使用极化电容器,因为它必须在两个方向上充电。