请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070982/cd74hc4046a-minimum-frequency
部件号:CD74HC4046A大家好,团队
我们的客户希望了解 CD74HC4046AM 的最低频率范围,以及此设备是否支持高信号范围:890Hz,低信号范围:730 Hz。
我查看了数据表,发现规格表上没有最小值。
除此之外,客户还请求使用规格 为100–420 Hz 的类似设备
感谢你的帮助。
此致,
马文·A.