请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070845/lsf0108-lsf0108pwr-issue
部件号:LSF0108大家好,团队
请查看以下示意图
我们正在 使用 LSF0108PWR 来设计电平转换为1.8V 到3.3V ,反之亦然。
参考 A:我们已连接3.3V
参考文献 B:我们已连接1.8V

在测试过程中,我们观察到,
来自 A 侧的信号(3.3V 信号)在 B 侧转换为1.8V
但是,来自 B 侧(1.8V)的信号在 A 侧不会转换为3.3V
请在我们的主板被制造时,提出解决方案/任何与现有设计功能配合使用的技术。