This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108PWR 问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070845/lsf0108-lsf0108pwr-issue

部件号:LSF0108

大家好,团队

请查看以下示意图

 我们正在 使用 LSF0108PWR 来设计电平转换为1.8V 到3.3V ,反之亦然。

参考 A:我们已连接3.3V  

参考文献 B:我们已连接1.8V

 

在测试过程中,我们观察到,  

来自 A 侧的信号(3.3V 信号)在 B 侧转换为1.8V

但是,来自 B 侧(1.8V)的信号在 A 侧不会转换为3.3V

请在我们的主板被制造时,提出解决方案/任何与现有设计功能配合使用的技术。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本原理图未显示任何上拉电阻器。 EN 电阻器必须连接到更高的电源,相应的 VREF 必须连接到 EN。 没有其它引脚兼容的电平转换器。 此板不能使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guru,

    正如克莱门斯所提到的那样,这一点没有解决办法,因此不需要重新设计。 以下是 有关如何正确实施 LSF 设备的培训视频,这些视频对将来的使用非常有帮助。 视频2和3将详细介绍克莱门斯对 EN PINS 的看法。