我正在尝试使用 TXB0108实现 E-ink 显示接口。 我使用7位。 它包含 SPI 信号。 请检查此电路是否存在故障。
如果有问题,请推荐合适的部件。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回答。
我在下面放置了一张显示信号方向的图片。

参考:
起初,当 MCU 电压和 E-ink 电压都为3.3V 时,它工作正常。 所有信号都很好,电子墨水显示屏工作正常。
但是,我将 MCU 电压更改为1.8V,并使用 TXB0108连接了 E-ink。 电子墨水根本不起作用。
我使用逻辑分析仪测量 P25至 P30,但结果被混淆。 SCLK 没有输出,并非所有信号都是正常匹配
因此,我想验证此电路,如果有任何问题,请将其更换为新的部件。
可能我连接了错误的 TXB0180针脚编号?
如果您查看下面的 Saleae Logic 图片,则繁忙就像 SCLK。 可能我连接了错误的针脚编号?



TXB0180不能正常工作,给我造成严重损坏。