This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:关于输入电压

Guru**** 2502465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068346/sn74aup1g17-about-input-voltage

部件号:SN74AUP1G17

建议的输入电压范围为0~3.6V,但允许通过过度注射或欠载来瞬时超出该范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于3.6 V 时,不能保证电气特性。 高于4.6 V 的绝对最高额定值时,设备可能会损坏。 (低于–0.5 V 时,如果不限制电流,设备可能会损坏。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    建议的最小输入电压为0V,但如果电流受限(>-50mA),是否可以安全地瞬态输入负电压?

    或者,即使电流受限,电流是否仍需要高于0V 才能保证电气性能?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有建议的工作条件才能保证电气特性。

    绝对最大额定值仅保证设备不会损坏。

    (这就是数据表所说的。 实际上,只要不低于 VIH 或高于 VIL,上升/下降边缘后振铃就不会导致输出错误。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我了解到,只要达到绝对最大额定值并满足阈值条件,即使输出在上升/下降时与建议的工作条件发生暂时偏差,也会保持输出。

    从下图中,有一个逻辑 IC,只要输入满足阈值,输出是否会被锁定?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    现在已经很清楚了。