This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A-EP:SN74LVC14AQDREP 与 SNJ54LVC14AFK 的芯片

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067755/sn74lvc14a-ep-die-of-sn74lvc14aqdrep-vs-snj54lvc14afk

部件号:SN74LVC14A-EP
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

请确认2011年用于 SNJ54LVC14AFK 的刀版布局/掩码是否与目前的 SN74LVC14AQDREP 相同?

非常感谢。

Jérôme

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,杰罗姆,

    这些装置在技术上是不同的装置(一个用于商业,另一个用于军事),因此设计将不同。 这种类型的信息很敏感,我不可能分享更多信息。 您是否能够分享需要这些信息的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,迪伦

    我的同事 Stephane 通过 案例 CS0786717获得了以下反馈。 但目前 SN74LVC14AQDREP 的模具版本是否与  2011年生产的 SNJ54LVC14AFK 的模具版本相同,尚不清楚。 我没有寻找任何 P/N 或版本,“是”或“否”就足够了。

    如果 SNJ54LVC14AQDREP 的模板掩码   在2011年成功测试,则此请求的目的是避免查看 SN74LVC14AQDREP 的辐射测试评估。

    此致。

    Jérôme

    ***** 案例 CS0786717 *****

    ”斯特凡尼,

     感谢你的等待。 我检查了 SNJ54LVC14AFK (5962-9761501Q2A) 设备和制造过程的更改记录,发现没有任何更改。

     如果您还有其他问题,请告诉我。

     如果我的答案解决了您的问题,请单击下面的“接受”。 否则,如果您有其他澄清或疑虑,请单击“拒绝”或回复此消息。

     如果您的支持请求关闭后能够参与快速调查,我们也将不胜感激。 请花点时间就您的支持体验提供宝贵的反馈。

    此致,

     Jejomar Ildefonso 德州仪器(TI)客户支持”

    *****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,杰罗姆,

    死亡人数不同,因此答案是否定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    非常感谢您的反馈。

    我可以理解,由于 EP 生产线上的额外烧蚀,另一晶片尺寸 或专用 生产线,模具 P/N 可能会有所不同,但这两个模具之间使用的掩码是否相同?

    我对您的答案提出质疑,因为德州提供了 SN54LVC,SN74LVC 组件,用于 陶瓷封装中的军事应用,或塑料封装中的工业应用, 其电气性能与 EP 数据表中的组件相同(请参阅数据表 SNx4LVC14A 十六进制施密特触发反相器)。  为什么德克萨斯州会为 EP 设备开发不同的掩码(知道掩码的成本)? 我可以理解这种技术用于汽车(成本影响) 或空间应用(辐射性能)。

    此致。

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,杰罗姆,

    恐怕我不能再分享关于这个主题的更多细节了。