This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108输入电流

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071621/txb0108-txb0108-input-current

部件号:TXB0108
“Thread:TestTXU0304”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

如何测试电平转换 IC 输入和输出电流? 你能给我测试方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换,

    您到底在寻找什么? 您是否正在寻找测量电路电流的一般方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    下面的绿色框表示什么电流(连续输出电流,50mA)?  

    2.下面红色框中的 ICCB 电流为5uA。 B1~B8的每个端口是否都代表5uA? 或者,所有端口 B1~B8的电流是否都增加到5uA? 还是 VCCB 的电流?

    3.在6.5电气特性的测试条件下,IOH 和 IOL 的电流值为20uA,这是什么电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.绝对最大额定值表示,如果您尝试吸电超过50 mA,设备可能会损坏。 正常操作期间不会发生这种情况。

    2.电位器是电源电流,即流入 VCC 和流出 GND 的电流。 当设备处于空闲状态,且没有任何设备与输出连接时,将测量该值。

    IOX 是 TXB 输出的驱动强度。 它确实是0.02 mA;如果您尝试消耗更多电流,您将获得更大的压降,从而使信号无法使用。

    输入电流高达2 mA (请参阅数据表8.3.2部分)。

    TXB 不是缓冲器,只能在实际有双向信号时使用。 您的所有信号似乎都是单向信号;更好的选择是2×TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    这是来自韩国 Zylux 技术中心的 Zoe。

    我们对下面第3项有一个要求。  

    我们可以在数据表中看到输出驱动器强度为20uA,这是否意味着 B1到 B8的每个端口的电流为20uA? 或者 B1至 B8的总电流为20uA?请帮助澄清。 谢谢。  

    此致,

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电流为每个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队,

    我们的工程师再提出一个问题。  

    我们可以在数据表中看到输入强度为2mA,是否可以增加输入强度以使每个端口的输出强度达到100uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出缓冲器是单独的电路。 TXB 的输出强度不能增加;请使用另一种设备(如 TXU)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果一个端口中的电流持续为60uA,则会发生电压降,但电流是否可用或是否可能损坏组件? 是否有内部保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为50 mA,因此不会造成任何损坏。

    两侧的输入和输出缓冲区始终处于活动状态。 您必须确保电压保持在 VIH 或 VIL 以下,唯一的方法是将电流保持在20 µA 以下。