请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXU0304 “线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
目前,我正在通过将 TXU0304填充到14-24-NL-logic_EVM 上来评估它。
信号转换的边缘看起来不错,但稳态电压有一些噪音。 无论频率如何,都会发生这种情况。
我的测试设置如下:
MCU:FT232H
配置:3V3至1V8降档
负载条件:无负载
结果:3V3是来自 MCU 的信号,1V8是来自电平调节器的输出。 我只是在测试 SCLK 和 MOSI。 数据输出为0x01,0xFF (范围激发不能捕获全部内容)
500kHz
5MHz
10MHz