This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:稳态电压噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074538/txu0304-noisy-steady-state-voltage

部件号:TXU0304
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,  

目前,我正在通过将 TXU0304填充到14-24-NL-logic_EVM 上来评估它。  

信号转换的边缘看起来不错,但稳态电压有一些噪音。 无论频率如何,都会发生这种情况。  

我的测试设置如下:  

MCU:FT232H  

配置:3V3至1V8降档  

负载条件:无负载  

结果:3V3是来自 MCU 的信号,1V8是来自电平调节器的输出。 我只是在测试 SCLK 和 MOSI。 数据输出为0x01,0xFF (范围激发不能捕获全部内容)

500kHz

5MHz  

 10MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tsugumi,

    您的问题到底是什么? 我不怀疑这种噪音会给你带来什么问题,但很难准确地看到振幅。 假设电源电压清洁且您正在使用旁路盖,则这种噪音可能是串扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旁路缺失,噪音消失了,补充说,谢谢!