This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2917340 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC2G06, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076205/txb0108-txb0108

部件号:TXB0108
线程中讨论的其他部件: SN74LVC2G06SN74LVC2G07

您好,

请建议 TXB0108级转换器在 B 端口 IOS 上的电流。

是否可以直接驱动 B 端口输出的 LED (10mA)?

请提出建议。

此致,
谢菲克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 可提供高达0.02 mA 的电流。 (TXB 输出非常弱,允许其他设备覆盖电压电平;这就是如何实现双向性。)

    您有多少个 LED,控制信号的电压是多少? 是否可以驱动 LED 的阴极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。

    我有两个 LED。 这两个端口都连接到 TXB01的 B 端口 IOS。
    VCCB 为5V,10mA 时的 LED 正向电压为2.2V。

    如果我们连接到阴极,TXB 是否能够在 IO 引脚中吸收10mA 的电流?

    TXS 是否还能提供高达0.02mA 的电流?

    此致,
    谢菲克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的汇电流也是0.02 mA。

    TXS 是一种无源开关;它可以通过其上拉电阻器输出20 µA 电流,并且可以像驱动器散热器一样吸收电流。

    对于 LED,可以使用 SN74LVC2G07或 SN74LVC2G06作为缓冲器(漏极开路输出具有过压容限)。 您使用其他六个频道的原因是什么? 这些信号中是否有任何是双向的? 如果没有,缓冲转换器可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已尝试将 IO 连接到阴极。 TXS 能够吸收电流。 但当我们尝试通过高 IO 来关闭 LED 时,它无法完全关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shafeq,

    TXS 或 TXB 系列都不能驱动 LED,因此您使用的设备不正确。 我建议您使用克莱门斯建议的缓冲设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳极连接到什么电压? 如果电压为5 V,则电流不能流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳极连接到5V,阴极连接到 TXS。 但当 IO 量低时,LED 指示灯将会打开。 但当 IO 高时,LED 亮起的亮度会非常低。 指示灯未完全熄灭。  

    当输出设为高电压时,LED 阴极为3.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两端均为5 V,电流将不会流动。 请测量电压。