This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076205/txb0108-txb0108
部件号:TXB0108您好,
请建议 TXB0108级转换器在 B 端口 IOS 上的电流。
是否可以直接驱动 B 端口输出的 LED (10mA)?
请提出建议。
此致,
谢菲克
TXB 可提供高达0.02 mA 的电流。 (TXB 输出非常弱,允许其他设备覆盖电压电平;这就是如何实现双向性。)
您有多少个 LED,控制信号的电压是多少? 是否可以驱动 LED 的阴极?
您好,
感谢你的回复。
我有两个 LED。 这两个端口都连接到 TXB01的 B 端口 IOS。
VCCB 为5V,10mA 时的 LED 正向电压为2.2V。
如果我们连接到阴极,TXB 是否能够在 IO 引脚中吸收10mA 的电流?
TXS 是否还能提供高达0.02mA 的电流?
此致,
谢菲克