请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AXC4T774 “线程:ABS”中讨论的其它部件
SN74AXC4T774BQBR IO 保护
如果我在下一个场景下工作,SN74AXC4T774BQBR 是否会损坏:
1) VCCB = 3.3V
2) VCCA = 1.8V
3) OE 引脚通过10k 欧姆电阻器连接到 GND。
4) B1- VCCB 侧输入
5) A1- VCCA 侧的输出
6)接地的方向1 (信号从 B1到 A1)
情景-如果我没有在 B1侧断言任何信号,但我正在强制 A1侧的"H"逻辑,IC 是否会损坏?