This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774BQBR IO 保护

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075446/sn74axc4t774-sn74axc4t774bqbr-io-protection

部件号:SN74AXC4T774
“线程:ABS”中讨论的其它部件

SN74AXC4T774BQBR IO 保护

 如果我在下一个场景下工作,SN74AXC4T774BQBR 是否会损坏:

1) VCCB = 3.3V

2) VCCA = 1.8V

3) OE 引脚通过10k 欧姆电阻器连接到 GND。

4) B1- VCCB  侧输入

5) A1- VCCA  侧的输出

6)接地的方向1 (信号从 B1到 A1)

情景-如果我没有在 B1侧断言任何信号,但我正在强制 A1侧的"H"逻辑,IC 是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itai,

    如果您违反了 ABS 最大值表中的任何规范,您可能会看到设备损坏。 什么是输出偏高? 如果是另一台设备,则这将是总线争用,可能导致损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用于 A1侧的信号来自 LDO 输出(无 ABS 最大违规) 1.8V。

    信号 B1有向下拉电阻器接地。

    如果我要将1.8V LDO 电压连接到电压转换器上的 A1,它是否会损坏设备?

    如果 LDO 的1.8V 仅馈入 A1,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itai,

    我必须假设电源的电流将超过建议的额定值和 ABS 最大额定值。