Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC08
大家好,团队
寻找低延迟设备,将时钟信号从 CPU 板隔离到线卡。 (DIP 开关类似于在线路卡未打开时可隔离传入时钟的设备)
SN74AUC08是否可以处理热插拔? 如果零件接收到无 VDD 电源的实时时钟输入,该零件会有什么行为? 零件是否有损坏的风险? 时钟是否会导致 VDD 出现预偏置?
这是否由 Ioff 功能处理?
谢谢你,
德拉尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Delaney,
[引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals"]这是否由 Ioff 功能处理?当设备电源为0V 且输出中有来自活动总线的信号时,Ioff 功能可防止回流。
[引用 userid="468997" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals "] SN74AUC08是否可以处理热插拔?本设备被称为“1级”隔离,用于部分断电应用,这意味着它可以断电并与电路断开连接,或者连接和通电,而不会损坏设备本身,前提是系统设计正确。 有一份应用程序报告详细讨论了实时插入的级别: https://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf
关于链接应用程序中提到的其他2个级别注:
加电三态可能对该应用有用,但我不知道任何包含该功能的门——它仅限于总线缓冲器,而且大多数情况下只能运行在2.7V 以上的门。 但可能不是一个需要关注的问题。
当设备关机时,听起来数据只在输入端,因此 Vcc 偏置在此处不会产生影响,这仅在输出连接到活动数据总线时适用。
[引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals’s’]如果部件收到未应用 VDD 电源的实时时钟输入,该部件会有什么行为?如果不使用电源,零件将不会执行任何操作。 输入和输出将是 Ioff 规范定义的高阻抗。
[引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals’s’]该部件是否存在损坏的风险?是,但不是来自正常信号。 损坏通常是 由缺乏 ESD 保护或连接器设计不正确导致 VDD GND 和信号线路在完全连接之前出现严重不匹配的情况造成的。
[引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals"]时钟是否会导致 VDD 出现预偏倚?这里对你的意思不是百分之百的确定——如果你在问电源是否会由输入信号供电,那么不会——该设备不包括正电压二极管,因此没有从输入到电源的电流路径。