This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC08:与时钟信号的兼容性

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals

部件号:SN74AUC08

大家好,团队  

寻找低延迟设备,将时钟信号从 CPU 板隔离到线卡。 (DIP 开关类似于在线路卡未打开时可隔离传入时钟的设备)

 

SN74AUC08是否可以处理热插拔? 如果零件接收到无 VDD 电源的实时时钟输入,该零件会有什么行为? 零件是否有损坏的风险? 时钟是否会导致 VDD 出现预偏置?

这是否由 Ioff 功能处理?

谢谢你,  
德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney,

    [引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals"]这是否由 Ioff 功能处理?

    当设备电源为0V 且输出中有来自活动总线的信号时,Ioff 功能可防止回流。

    [引用 userid="468997" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals "] SN74AUC08是否可以处理热插拔?

    本设备被称为“1级”隔离,用于部分断电应用,这意味着它可以断电并与电路断开连接,或者连接和通电,而不会损坏设备本身,前提是系统设计正确。 有一份应用程序报告详细讨论了实时插入的级别: https://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf 

    关于链接应用程序中提到的其他2个级别注:

    加电三态可能对该应用有用,但我不知道任何包含该功能的门——它仅限于总线缓冲器,而且大多数情况下只能运行在2.7V 以上的门。 但可能不是一个需要关注的问题。

    当设备关机时,听起来数据只在输入端,因此 Vcc 偏置在此处不会产生影响,这仅在输出连接到活动数据总线时适用。

    [引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals’s’]如果部件收到未应用 VDD 电源的实时时钟输入,该部件会有什么行为?

    如果不使用电源,零件将不会执行任何操作。 输入和输出将是 Ioff 规范定义的高阻抗。

    [引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals’s’]该部件是否存在损坏的风险?

    是,但不是来自正常信号。 损坏通常是 由缺乏 ESD 保护或连接器设计不正确导致 VDD GND 和信号线路在完全连接之前出现严重不匹配的情况造成的。

    [引用 userid="468997" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1079485/sn74auc08-compatibility-with-clock-signals"]时钟是否会导致 VDD 出现预偏倚?

    这里对你的意思不是百分之百的确定——如果你在问电源是否会由输入信号供电,那么不会——该设备不包括正电压二极管,因此没有从输入到电源的电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯  

    感谢您的回复!

    快速跟进:

    VDD =接地

    GND = GND

    信号线路= 3.3V

    主板之间的连接器完全配接。

    这是否构成“大错配”?

    谢谢你,  
    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;绝对最大额定值允许3.3 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢克莱门斯! 看起来这部分可能会起作用!

    最佳

    德拉尼